Saltar al contenido principal

BYTE_TO_BOOL

El bloque BYTE_TO_BOOL convierte un valor BYTE en BOOL.

Representación en Ladder​

BYTE_TO_BOOL - Ladder

Estructura de bloques​

Tipo de variableNombreTipo de datosDescripción
VAR_INPUTENBOOLHabilita el bloque.
VAR_INPUTValueBYTE / USINT / SINTValor BYTE.
VAR_OUTPUTENOBOOLIndica que la operación finalizó.
VAR_OUTPUTResultBOOLValor BOOL.

Operation​

When EN is TRUE, the block interprets Value as a BYTE value, converts it to BOOL, and stores the result in Result.

When EN is FALSE, Result remains unchanged.

La salida ENO pasa el estado de EN al siguiente bloque Ladder después de que finaliza la operación.

Diagrama de flujo de ejecución​

BYTE_TO_BOOL - execution flowchart

Ejemplos​

The Ladder examples convert VALUE from BYTE to BOOL, store the final value in RESULT, and activate ENO when the block finishes successfully.

BYTE_TO_BOOL Ladder example

BYTE_TO_BOOL Ladder example result

BYTE_TO_BOOL additional Ladder example