Saltar al contenido principal

Configurar WEG Motion Fleet Management (MFM)

Aviso de ciberseguridad

Antes de configurar WEG Motion Fleet Management, revisa el Aviso de ciberseguridad de WPS.

Descripción general de la seguridad de WEGnology

Antes de configurar WEG Motion Fleet Management, revisa la Descripción general de la seguridad de WEGnology.

Y la información detallada sobre la arquitectura y las medidas de ciberseguridad implementadas en la solución está disponible en:

Capturas de pantalla

Esta guía utiliza capturas de pantalla de CFW900. El flujo de trabajo es el mismo para todos los dispositivos compatibles.

Configuración recomendada

WEG recomienda realizar este procedimiento mientras el dispositivo está conectado y comunicándose con WPS.

Visión general​

WEG Motion Fleet Management está diseñado para monitorizar y mejorar la disponibilidad de flotas de accionamientos industriales. Permite realizar un seguimiento del estado operativo de accionamientos de baja y media tensión, arrancadores suaves, sistemas que utilizan relés inteligentes (SRW) y otros activos desplegados en entornos industriales mediante la recopilación periódica de datos.

La función WEG MFM Drive Scan de WPS permite configurar el dispositivo directamente en WEG Motion Fleet Management, generar los ajustes necesarios y descargar la configuración resultante en el dispositivo.

Para utilizar esta función, debes contar con credenciales válidas para WEG Motion Fleet Management.

Para obtener más información, ponte en contacto con Soporte técnico de WEG.

Antes de empezar​

Asegúrate de tener:

  • Credenciales válidas para WEG Motion Fleet Management
  • El dispositivo de destino disponible en WPS
  • Una vía de comunicación activa entre el dispositivo y WPS si tienes previsto descargar la configuración de inmediato.

Abrir el servicio WEG MFM​

  1. En el recurso, expande Servicios en la nube.
  2. Haz doble clic en WEG MFM Drive Scan.

Ventana de configuración de WPS con la entrada WEG MFM Drive Scan en Cloud Services

Iniciar sesión​

Ingrese las mismas credenciales utilizadas para acceder a WEG Motion Fleet Management en la página de inicio de sesión del navegador.

En la ventana de autenticación, introduzca las mismas credenciales utilizadas para acceder a la solución WEG Motion Fleet Management, las mismas que se emplean para acceder al servicio a través del navegador en https://mfm.wnology.io/login.

Ventana de autenticación WEG MFM dentro de WPS

Elegir una operación​

Selecciona la operación que quieres realizar y haz clic en Siguiente.

  • Crear — Registra un nuevo dispositivo en WEG Motion Fleet Management y genera la configuración que se descargará en el dispositivo.
  • Reemplazar — Sustituye un dispositivo registrado existente por uno nuevo sin perder los datos históricos y genera la configuración para el dispositivo de sustitución.
  • Eliminar — Elimina el dispositivo registrado, borra todos los datos almacenados en la plataforma para ese dispositivo y genera la configuración de Drive Scan predeterminada de fábrica para descargarla en el dispositivo.
  • Actualizar — Obtiene la configuración más reciente de Drive Scan de un dispositivo registrado. Esta opción se recomienda cuando el dispositivo debe reconfigurarse o actualizarse con nuevos atributos.

Ventana de selección de operación


En este punto, el flujo de trabajo varía según la operación elegida. A continuación, puede seleccionar con cuál proceder utilizando las pestañas que aparecen más abajo.

Crear un dispositivo​

Usa este flujo cuando necesites registrar un nuevo dispositivo en WEG Motion Fleet Management.

Seleccionar el modo de conexión​

Elija cómo se conectará el dispositivo a la plataforma:

  • Standalone: El dispositivo se conecta directamente a WEG Motion Fleet Management para informar mediciones y estado. El dispositivo debe tener acceso a Internet.
  • Bridge: El dispositivo se conecta a través de un Edge Device que tiene acceso a Internet y ya está conectado a WEG Motion Fleet Management.
Recomendación de Ethernet para el modo autónomo

En el modo autónomo, es habitual configurar la interfaz Ethernet del variador como DHCP, permitiendo que la red conectada asigne la dirección IP automáticamente.

Ventana de selección del modo de conexión

Crear en modo standalone​

En la ventana de gestión, proporcione la siguiente información:

  • La planta donde se configurará el dispositivo
  • Un nombre de dispositivo que identificará el activo dentro de la planta
  • El número de serie del dispositivo, introducido manualmente o leído desde el dispositivo

Crear ventana de gestión de operaciones en modo autónomo

Crear en modo puente​

En la ventana de gestión, proporcione la siguiente información:

  • La planta donde se configurará el dispositivo
  • El Edge Device responsable de la conexión bridge
  • Un nombre de dispositivo que identificará el activo dentro de la planta
  • El número de serie del dispositivo, introducido manualmente o leído desde el dispositivo

Crear ventana de gestión de operaciones en modo puente


Confirmar cambios en la API​

Para cualquier operación, confirma que WPS tiene permiso para realizar cambios directamente en WEG Motion Fleet Management a través de sus API.

Cuadro de diálogo de confirmación para cambios en la plataforma

Revisar la configuración generada​

La siguiente ventana muestra los detalles de la configuración generada.

Si la operación seleccionada es Crear y el modo de conexión es Bridge, debes introducir o seleccionar la dirección del broker y el puerto del broker para el Edge Device antes de hacer clic en Siguiente.

Los cambios en la plataforma ya se han aplicado en esta etapa.

Al llegar a este paso, los cambios necesarios ya se habrán realizado en WEG Motion Fleet Management a través de las API. Aunque no completes el flujo guiado, recuerda que la operación seleccionada en el paso anterior ya se ha aplicado en la plataforma.

Ventana de revisión independiente​

Ventana de detalles de configuración para el modo autónomo

Ventana de revisión del puente​

Ventana de detalles de configuración para el modo puente

Finalizar el flujo guiado y descargar la configuración​

La configuración ha finalizado. En este momento, puede descargar la configuración de inmediato o dejar la descarga para más tarde.

Cuadro de diálogo que pregunta si se desea descargar la configuración ahora

  • Sí — Usa esta opción cuando el dispositivo esté disponible y ya se esté comunicando mediante WPS.
  • No — Usa esta opción cuando quieras conservar la configuración generada y aplicarla posteriormente mediante la rutina de descarga habitual.
Nota importante para la operación de eliminación

Al eliminar un dispositivo, es importante completar la configuración y descargarla en el dispositivo para que deje de enviar datos a la plataforma en la nube. Así se evita que la plataforma descarte esos datos más adelante porque el dispositivo ya no está registrado.

Descargar ahora​

Si WPS no encuentra el dispositivo, se abrirá la ventana de configuración de la comunicación. Solo podrás continuar cuando el dispositivo se comunique correctamente con WPS.

Ventana de configuración de la comunicación

Una vez validada la comunicación, WPS compila la configuración y abre la ventana de descarga con Configuración de servicios en la nube habilitada.

Ventana de descarga con la configuración de servicios en la nube habilitada

Finalización​

Una vez completada la descarga correctamente, WPS puede mostrar la opción de ejecutar el programa si el dispositivo está utilizando la función SoftPLC.

Ventana de finalización de WPS con la opción de ejecutar el programa

Nota final importante​

Configuración de fecha y hora

Para evitar problemas de monitorización, asegúrate de que la zona horaria, la fecha y la hora del dispositivo estén configuradas correctamente. WEG Motion Fleet Management utiliza estos parámetros como referencia temporal para la sincronización de datos.