Saltar al contenido principal

Descripción General De Los Asistentes

Los asistentes son ventanas predefinidas de WPS que se utilizan para configurar o monitorizar variables del dispositivo configurado en el recurso. Ofrecen una interfaz guiada para tareas comunes específicas del dispositivo, como editar variables de escritura, leer valores en línea y consultar información sobre el estado del dispositivo.

Los asistentes figuran en la carpeta Asistentes dentro de la Ventana de configuración. Los asistentes disponibles dependen del dispositivo seleccionado y de la configuración de recursos.

Disponibilidad del asistente

El contenido del asistente es específico de cada dispositivo. Un dispositivo puede ofrecer asistentes de configuración, asistentes de monitorización, ambos tipos o diferentes diseños de asistente, según la configuración de los recursos.

Tipos de asistentes​

WPS utiliza dos tipos de asistentes para las variables de dispositivo.

Tipo de asistente
Propósito principalUso típico
Asistente de configuraciónConfigura variables de escritura para un dispositivo.Prepara valores sin conexión, monitoriza valores en línea, escribe los valores configurados en el dispositivo, imprime los valores del asistente y guarda los valores configurados como un archivo de asistente.
Asistente de monitorizaciónLee variables del dispositivo conectado.Abre el asistente, conéctate al dispositivo y monitoriza los valores en línea sin guardar los valores editados del asistente.

Ventana principal​

La ventana del asistente está dividida en siete áreas funcionales. Los colores de la tabla corresponden a las áreas resaltadas en la captura de pantalla.

No.
Área
Propósito
1Barra de herramientasProporciona acceso a los comandos principales de WPS, incluido Conectar dispositivo, que debe utilizarse antes de leer o escribir variables del dispositivo.
2Ventana de configuracionesMuestra las configuraciones, los recursos y los asistentes disponibles para el dispositivo seleccionado.
3Título del asistenteMuestra el título del asistente que está abierto actualmente en el área del editor.
4Barra de herramientas del asistenteProporciona comandos específicos para asistentes, como cargar y monitorizar valores, escribir valores e imprimir valores. Estos comandos se aplican a los asistentes de configuración.
5Estado del dispositivoMuestra el estado del dispositivo conectado. Esta área se aplica a los asistentes de configuración.
6Mensaje de estado del dispositivoMuestra mensajes de alarma, fallo o estado de configuración comunicados por el dispositivo conectado. Esta área se aplica a los asistentes de configuración.
7Área de variables del dispositivoMuestra las variables del dispositivo disponibles en el asistente. Se pueden utilizar pestañas para organizar las variables según la función del dispositivo.

Ventana principal del asistente

Comandos de la barra de herramientas del asistente​

Los comandos disponibles en la Barra de herramientas del asistente dependen del tipo de asistente. Los asistentes de configuración pueden proporcionar comandos para monitorizar, escribir e imprimir valores.

IconoComandoDescripción
Upload and Monitor Values buttonCargar y monitorizar valoresActualiza el asistente con los valores del dispositivo conectado e inicia la monitorización en línea de las variables que se muestran en el asistente.
Write Values buttonEscribir valoresEnvía los valores configurados en el Asistente de configuración al dispositivo conectado.
Print Values buttonImprimir valoresGenera un archivo de impresión con los valores que se muestran actualmente en el Asistente de configuración.
Compruebe la conexión activa

Los comandos que leen datos del dispositivo o escriben en él actúan sobre la conexión actual. Antes de usar acciones en línea, confirma que WPS esté conectado al dispositivo correspondiente.

Estados de la ventana​

Las ventanas de asistente utilizan el color de fondo para indicar si la monitorización en línea está activa.

EstadoComportamiento visualSignificado
DesconectadoEl fondo del asistente es gris claro.El asistente está abierto sin monitorización en línea activa. En un asistente de configuración, los valores aún pueden editarse para la preparación sin conexión.
En líneaEl fondo del asistente cambia a gris oscuro.Se monitorizan los valores del dispositivo conectado. En un asistente de configuración, los valores mostrados se actualizan con los valores que tiene el dispositivo en ese momento.

Comportamiento del asistente​

Las acciones disponibles dependen del tipo de asistente.

Un Asistente de configuración se puede abrir sin una conexión activa al dispositivo. En el modo sin conexión, los valores se pueden editar y guardar como un archivo de asistente. Cuando se dispone de conexión con el dispositivo, es posible monitorizar los valores y escribirlos en el dispositivo.

Un Asistente de monitorización requiere una conexión con el dispositivo para mostrar valores en tiempo real. No crea un archivo de asistente guardado ni muestra una confirmación de guardado al cerrarse.

Usa las siguientes páginas según lo que necesites hacer a continuación: